请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TRF37.0417万 主题中讨论的其他部件: DAC38J84
您好!
我要将DAC38J84连接到TRF37.0417万 I/Q调制器。
我找到了应用手册SLUA647A“DAC348x和调制器的模拟接口网络”,第7-8页上有无源单电源电平转换接口的说明。
我的问题是:
1. TRF37.0417万输入基带阻抗- 5千欧(如TRF37.0417万数据表中所写)或20千欧(如应用说明表1所示)的正确值是什么?
2.如果应用手册中出现错误且正确值为5千欧,如何重新计算R1 - R4电阻值? 您能否提供所需的方程式?
谢谢!