This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37.1135万:单端操作,无平衡

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/581995/trf371135-single-ended-operation-without-balun

部件号:TRF37.1135万

我正在使用高带宽设备(希望使用完整1.7 的TRF37.1135万频率范围),并希望在射频端以单端格式使用TRF37.1135万 (我可以使用平衡LO)。  大多数其他IQ解调器允许在射频端口的一条支脚上使用DC阻塞的50欧姆端接,但我在文档中没有看到任何关于此解决方案的提及。  此实现是否不适用于此芯片? 由于空间和复杂性的限制,我无法切换多个平衡变压器以覆盖整个带宽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond,您好!

    我目前正在调查此事,并将回复给您。

    此致,

    Abdallah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您以单端格式使用TRF37.1135万,则不会丢失任何带宽。 但是,您将会失去一些输出功率,我相信噪声数字也可能增加。