This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37.0417万:具有DC IQ输入的Lo输出

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC3484, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/581846/trf370417-lo-output-with-dc-iq-inputs

部件号:TRF37.0417万
主题中讨论的其他部件:DAC3484DAC38J84

你好  

在我的应用程序中,我需要从调制器输出LO,即使用I=1和Q=0。 因此 ,IQ mod RF输出是一个在低频下以适当功率水平(~-5dBm)输出的CW信号。

我的DAC是DAC38J84或DAC3484,我正在使用应用手册SLUA647a图15来设计调制器VCM=1.7V的电平转换电路

我担心的是,现在IQ模块输入上有外部直流偏压,我是否仍然能够从调制器输出LO。  

谢谢

Izik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果I和Q输入之间存在电压差,您可以使用TRF37.0417万使用外部直流从调制器输出LO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 在这种情况下,I和Q直流电压水平是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我正确理解您的问题,您希望调制器将LO作为输出来生成。 在您的示例中,I = 1,Q = 0,因此在I和Q之间有1V DC。如果是这种情况,那么LO会将其转换为LO频率作为您的输出。 这是您要问的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着I电压为2.2V,Q电压为1.2 ? (TRF37.0417万 1.7)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我相信是这样。 您还应该检查DAC数据表并验证它是否可以处理这些电压。