This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37.1125万:最大DEMOD信号带宽是多少?

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/580933/trf371125-what-is-the-maximum-demod-signal-bandwidth

部件号:TRF37.1125万
主题中讨论的其他部件: TRF37.1135万

我有一个演示,演示了一个56 Mb/s的信号正在由TRF37.1125万在一个TSW6011评估板中解调。

阅读TRF37.1125万或TRF37.1135万上的数据表以及一些其他用户问题,似乎最大DEMOD带宽为15MHz - 我缺少什么?

(我们正在调制150MHz的带宽信号@ 3.3 GHz并希望使用此DEMOD -这是否有效?)

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解调器有一个寄存器(LPFADJ),用于对基带滤波器进行编程。 当设定的值设置为0时,可以应用最大带宽。 根据TRF37.1125万数据表中的图39或TRF37.1135万数据表中的图50判断,最大基带带宽似乎为15 MHz。