This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF37.0417万EVM:板用电源

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1093037/trf370417evm-power-supply-for-the-board

部件号:TRF37.0417万EVM
主题中讨论的其他部件: TRF37.0417万

大家好,

我们的客户 购买了TRF37.0417万EVM,用于对微波信号进行IQ调制,他使用该信号来操纵自旋Qbit。 他对 主板的5V电源有以下问题:

1.您是否推荐电源型号?  

2.避免干扰输出信号所需的稳定性是多少? 我能用手机充电器之类的设备制作一些粗糙的东西吗?  

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    1.我们推荐高质量的工作台耗材,如Keysight E3634A

    2. TRF37.0417万的电源应具有低噪声和低波纹。 TPS7A83等LDO是一个不错的选择。 我不知道这个问题的目的是关于手机充电器之类的设备。 如果我误解了这个问题,请告诉我