This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE79-LMH9-EVM:通过Latte GUI读取数据

Guru**** 2770835 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, AFE79-LMH9-EVM, AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1092965/afe79-lmh9-evm-read-data-through-latte-gui

部件号:AFE79-LMH9-EVM
主题中讨论的其他部件:TSW14J57EVMAFE7900EVMTSW14J56EVM

大家好, 我已将AFE79-LMH9-EVM和 TSW14J57EVM连接在一起。 我通过HSDC Pro发送数据,我想知道是否可以直接从Latte的自定义GUI读取数据。 如果可能,应如何配置?

当我按下CAPTURE (捕获)按钮时,会出现如下错误:

我想用它来捕获数据,因为HSDC Pro Automation DLL需要更多的时间进行基本扫描。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, 我在AFE7900EVM和 TSW14J56EVM上遇到了相同的错误。

    Latte error