This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:功率估算工具?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1094548/afe7950-power-estimation-tool

部件号:AFE7950

您好,

我检查了2x/1x AFE79xx的documnet功率解决方案。  根据文档,总功耗约为24W,而数据表的7.9 章节中的最大功耗约为10W。

我知道24W是最差的情况+容差,但14W的差值对于计算客户板的总功耗来说相当大,因为有多个afe7950。

如果我可以估计我的应用程序的功耗,这将非常有用。  afe7950是否有功率估算工具?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoonsun,

    每个电压轨上的总电流都可以使用LATTE GUI读取,EVM将在您要使用的模式中配置。 这将为您的用例提供最佳估计值。  

    要读取电源,您可以导航至交互式GUI窗口,转至名为'PowerMeas '的最后一个选项卡,然后单击Get 'getPower'按钮。

    此选项卡还显示每个导轨的设计最大电流限制。 我是根据每条轨道的最大功率计算得出的,大约14瓦 ,这是合理的。

    此致,

    维贾伊