This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3750

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1093556/trf3750

我对TRF3750的顺序有疑问。
我知道它已经停止。
我使用以下条件
Ref=10MHz
RF=100MHz
通常为参考/射频,为供电
传输串行数据,但是
如果在序列数据之后输入REF
是否有特别的问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kouichi-san,

    if REF3750 REF is input after the serial data (如果在串行数据后输入)
    是否存在任何特定问题?[/QUOT]

    不,应该没有任何问题。 SPI总线在SPI时钟域上运行,独立于REFIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    还有一个问题。
    VCO输入是否也在串行数据之后?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kouichi-san

    我不认为这也是一个问题。 我建议您在VCO (RF)输入稳定后初始化合成器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。
    我提出这个问题是因为操作顺序与内部检查顺序不同。