This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:它的含义是什么'正在选择Nyquist区域'?

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1098196/afe7950-what-does-it-mean-selecting-nyquist-zone

部件号:AFE7950

您好,

关于TRM,我可以通过设置寄存器70h来选择ADC的尼奎斯特区域。

1>

我不清楚如果我选择Nyquist区域2会发生什么。

'选择Nyquist区域2'是否意味着在ADC采样之前将应用Nyquist区域2的BPF? 因此,没有必要将BFP置于外部?

2>

如果我的应用程序使用Nyquist区域7,我应该设置哪些寄存器?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoonsun,

    选择特定的Nyquist区域时,ADC性能将针对该Nyquist区域进行优化。 AFE内部没有BPF。 它必须在外部实施。  

    应 使用EVM控制软件自动生成的日志文件对AFE进行编程。 软件会根据 配置文件中的NCO集自动设置Nyquist区域。 因此您无需手动设置此寄存器值。  

    此致,

    维贾伊