This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:是否可以使用DAC到ADC的环回?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1095064/afe7950-dac-to-adc-loopback-is-possible

部件号:AFE7950

您好,

我需要检查DAC到ADC的环回测试是否可行。

我在校准相关参数列表中找到useTxCalib,但在TRM中找不到TX到RX环回启用寄存器。

如果在正常模式下(而不是在校准模式下)可以执行TX至RX环回,请告诉我可以控制哪个寄存器以及环回激活的位置。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoonsun,

    将 模拟DAC输出回送至ADC输入的唯一方法是将DAC输出物理连接至外部ADC输入。 在EVM上,您可以使用电缆将DAC输出SMA连接器连接到ADC输入SMA连接器。  

    无论在校准模式还是其他模式下,都不能在AFE内部执行此回送。  

    此致,

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Vijay

    是否有任何方法将DAC输出回送至AFE7950内部的ADC输入?

    我认为需要环回功能来验证FPGA功能,而不受自定义板上模拟端的任何影响。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoonsun,

    如上所述,没有任何选项可以将模拟DAC输出回送至AFE内部的ADC模拟输入。  

    如果需要环回,则必须在外部完成此连接。

    此致,

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Vijay:

    我知道AFE内部没有模拟回送。

    无论如何,我需要回送功能来验证FPGA逻辑。 ADC路径是否有任何loopbakc DAC路径? 我是否可以将SRX数据环回至jesd204块上的STX?

    此致,

    YS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoonsun,

    我正在检查设计团队是否  可以将SRX数据环回到 JESD块上的STX。 收到他们的确认后,我会尽快回复您(最迟在星期四)。  

    此致,

    维贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yoonsun,

    通过编程以下寄存器写入,可以启用SRX数据回送至STX:


    SPI_Write 0x0016 0x60
    SPI_Write 0x7007 0x80
    SPI_Write 0x7006 0x00
    SPI_Write 0x0016 0x00

    此致,

    维贾伊