This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC38RF80:来自负载的最大反射射频功率,射频DAC可以处理

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TSW40RF80EVM, DAC38RF80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1101887/dac38rf80-maximum-reflected-rf-power-from-load-that-the-rf-dac-can-handle

部件号:DAC38RF80
主题中讨论的其他部件:TSW40RF80EVM

大家好,

我正在使用 TSW40RF80EVM评估 DAC38RF80。 我将使用DAC驱动可变负载(在DAC的整个Nyquist范围内),其中阻抗不是50欧姆,并且可能具有非常低的回波损耗,小于5dB。 有人知道 DAC38RF80可以安全处理多少反射射频功率吗?

谢谢你,提前

Khusro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Khusro,

    您需要调整DAC摆动的输出并使用VSWR进行评估,以查看反射功率+正向功率的组合是否小于符合性电压。

    符合性电压是建议的电压范围,由DAC输出的正极或负极支脚支持。 请调整驱动器强度并模拟VSWR,以确保总电压低于符合性电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。  我认为这是完全合理的,我们将尝试一下。