This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW40RF80EVM:尝试在多个 TSW40RF80EVM 板之间同步射频 DAC 输出

Guru**** 2564140 points
Other Parts Discussed in Thread: TSW40RF80EVM, DAC38RF80, LMK04821, LMK04832EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1124013/tsw40rf80evm-trying-to-synchronize-rf-dac-outputs-across-multiple-tsw40rf80evm-boards

器件型号:TSW40RF80EVM
主题中讨论的其他器件: DAC38RF80LMK04821LMK04832EVM

您好!

我们正在尝试跨多个 TSW40RF80EVM 板同步射频 DAC 输出。

1) 1)这是我们成功完成的工作。  最初、使用具有 TI GUI 随附的默认配置文件(2T2R_RevC_ConstInput_12xD12_18xInt_2949p12M_4915p2B.cfg)的单个 TSW40RF80EVM 板、我们已将  板载 DAC38RF80输出的 DAC A 和 DAC B 输出设置为50MHz 音调。 通过查看 CRO 上的 DAC 输出、可以发现两个音调具有所需的固定相位关系。

2) 2)这是我们 遇到问题的地方。  但是、当我们从两个单独的 TSW40RF80EVM 板上取出音调时、通过分离器使用10MHz 正弦时钟并将其连接到每个板上 LMK04821芯片的 CLKIN0输入、我们会在 CRO 上观察到两个射频音调之间的相位抖动。 请参阅随附的视频。

我们不确定到底是什么导致了该抖动。 我们在两个板之间唯一的连接是10MHz 时钟。

我们不确定如何处理 SYSREF。 TSW40RF80EVM 上没有明显的 SYSREF 输入。

3) 3)这是我们计划扩展到多个 TSW40RF80EVM 板的操作。  我们计划使用 LMK04832EVM 作为多个 TSW40RF80EVM 板的时钟发生器。 同样、我们不确定如何处理该 LMK04832EVM 的 SYSREF 输出。

欢迎提出有关消除电路板之间信号抖动的任何建议。

此外、对于将 LMK04832EVM 用作时钟发生器的多板设置、还有任何注释。

.e2e.ti.com/.../phase-jitter.mp4