This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017EVM:I/Q 输入上的外部直流电压

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF372017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1120393/trf372017evm-external-dc-voltage-on-i-q-input

器件型号:TRF372017EVM
主题中讨论的其他器件:TRF372017

您好、专家、

你好。 通过 CX 寻求您对此问题的帮助:

我使用 EVM 板来测试是否可以将这些组件用作移相器。 基本上、想法是在 I/Q 引脚上提供直流电压。

我们有测试、它可以正常工作。 但有一些奇怪的东西。 让我解释一下:我们将 RF 频率设置为@ 500MHz。 我们设置为 pup 位 pWD_OUT_buff、pWD_LO_DIV、pWD_TX_DIV、在 PDN 中设置寄存器 pWD_BB_VCM 和 pWD_DC_OFF、这是因为我们希望从外部 DAC 控制相位。 我们设置 BB 引脚上的电压并测量射频输出和 LO 输出之间的相位、例如、我们设置为同相。 我们将 PWD_LO_DIV 设置为 PDN、在 pup 后、我们得到相位已更改。 如果我们关闭并打开 PWD_OUT_buff、情况也是如此。 我们不明白为什么会发生这种情况。

感谢您的支持。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    [~引脚 userid="487726" URL"/support/rf-微波组/rf-微波/ f/rf-微波-论坛/1120393/trf372017evm-external-dc-voltage-on I-q-input"]我们将 PWD_LO_DIV 设置为 PDN、在 pup 后、我们会看到相位发生变化。 如果我们关闭并打开 PWD_OUT_buff、情况也是如此。 我们不明白为什么会发生。[/引述]

    这是因为 LO 和输出驱动器在断电后然后上电后会同相复位。 该操作的相位关系与 I/Q 信号的关系不是确定的。 I/Q 信号产生的相位偏移与断电/上电信号是相对的、不同步的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    感谢您的回答。

    如果我们关闭和打开整个器件、情况也是如此、很显然、我们始终加载相同的参数。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    是的、同意。 这同样是因为 LO 的相位关系会随不同的加电时间而变化、这不是确定性(随机)过程。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,

    那么、没有办法解决这个问题? 我们确实需要确定性的情况。

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    您可以查看 TRF3705T、在该器件中、您可以使用 TDD 引脚以更确定的相位来控制 TRF3705T 的开/关。 我相信 TRF372017不能像客户描述的那样使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的指导、Kang。

    谢谢!

    此致、
    阿尔基·A.