This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:电流消耗相关信息

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900, AFE7906

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1121415/afe7900-current-consumption-related-information

器件型号:AFE7900
主题中讨论的其他器件: AFE7906

您好、支持团队、

在哪里可以找到基于 AFE7900配置用法的电流消耗详细信息? 例如、如果我仅使用 RX 通道(不使用 TX 和 FB 通道)、AFE7900的电流消耗是多少? 对于 AFE7900的完整配置,最大电流消耗是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    如果您计划仅使用 TX 通道完全断电的接收通道、请 参阅 AFE7906数据集的功耗数据表 :https://www.ti.com/lit/ds/symlink/afe7906.pdf

    第6.8节提供了一些4R 模式的数据。 请注意、这取决于抽取因子、所用 JESD 通道的数量等因素  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。  

    您能不能指导您如何完全关闭 AFE7900中的 TX 通道,正如我在配置文件中看到的那样,有系统模式可用于 FDD 模式,TDD 模式等具有4T4R 模式。 为了具有4R 独立链,如何关闭 AFE7900中的 TX 通道和 FB 通道?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    请从安全文件夹(www.ti.com/mysecuresoftware)安装最新版本的 EVM 控制软件。 我们仅为禁用 TX 通道的 RX 用例添加了脚本。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。