This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:匹配网络

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1122073/afe7950evm-matching-network

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950

您好!

我想知道 AFE7950EVM 的 ADC 输入和 TX 输出上的匹配网络是否在其指定的整个频段(TX 为600MHz - 12GHz)和(RX 为600MHz-12GHz)内进行了优化?

我正在尝试使 AFE7950周围的电路尽可能地成为宽带。 理想情况下、我希望使用电路板上评估板上使用的值在600MHz - 12GHz 范围内的任何一个频带进行发送和/或接收。

所讨论的匹配网络位于用于 TX 的平衡-非平衡变压器 T7、T8、T9和 T10左侧、而用于 AFE7950EVM 上 RX 的平衡-非平衡变压器 T1、T2、T3、T4、T5和 T6右侧的匹配网络。  

我还注意到、与 RXB_IN 相比、RXA_IN 的匹配网络略有不同、这是为什么?

期待收到您的回复。

谢谢、

Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关其他信息、我们使用的平衡-非平衡变压器是一种非常宽带的平衡-非平衡变压器。 它的频率范围为10MHz - 12GHz。 该平衡-非平衡变压器用于 TX 和 RX 路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    AFE7950EVM 上的匹配电路 未针对整个频段600MHz - 12GHz 进行优化。 匹配电路设计为与 X 频带匹配、尤其是在9.5GHz 左右。  

    通道间的匹配电路不同的原因是、在 AFE7950基板上、通道的布线稍有不同。 因此、为了获得9.5GHz 的最佳匹配、我们必须对每个通道的电路进行调优。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 认为使用来自 Marki 的宽带10MHz-12GHz 平衡-非平衡变压器可以实现宽带匹配、假设损耗小于4dB 左右是可以接受的、并且可能在整个频带中具有几 dB 的斜率?  只有几 dB 的 DSA 损耗才能轻松扩大匹配范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF/Brandon:

    您能否告知您计划使用哪种 Marki 平衡-非平衡变压器? 在这些情况下、如果需要宽带匹配、建议使用无源衰减电路、在每个模拟输入/输出上使用3dB T 焊盘、以保持匹配"刚性"。 这是平衡-非平衡变压器为了从器件中获得最宽的带宽而希望在阻抗方面看到的结果。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    我相信这是 BAL-0012SSG。  是的、无源损耗将会产生 DEQ 结果、并有望实现更广泛/更扁平的匹配。  关键  是了解如何最大限度地减少三通焊盘的损耗、使其将匹配范围扩大到一定程度的整体平坦度。  我们不需要较大的焊盘、这样我们就不会损坏所需驱动器的失真。  我认为该应用计划使用 HCM8411。

    Brandon、

    在600MHz 至12GHz 范围内、您能找到 需要的最大瞬时带宽和所需的平坦度吗? 例如、在600MHz 至12GHz 范围内的任何500MHz 区域中为1dB。   您应该假设我们可以放置一个简单的模拟或数字斜率均衡器、我们只是无法轻松地校正复杂的纹波。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答 Rob 和 David。 我们计划使用的 Marki 平衡-非平衡变压器是 BAL-0012SSG https://www.markimicrowave.com/baluns/bal-0012ssg.aspx。 通过内部 DSA 增加衰减是否也会扩大 AFE 的响应、使其具有更多的宽带?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    是的、您可以在 AFE 上使用内部 DSA、但这可能无助于扩展与外部平衡-非平衡变压器/前端的匹配。 我肯定会将 T 衰减器焊盘放在那里以提供帮助。 至少在 PCB 设计中为其放置组件、这样、如果您发现不需要、就可以"零"。 但是你会……:)

    此致、

    Rob