This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:与 AFE900evm 连接的查询重定级 CPLD (复杂可编程逻辑器件)

Guru**** 2391365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900, AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1116651/afe7900evm-query-regrading-cpld-complex-programmable-logic-device-interfacing-with-afe900evm

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7900

您好、支持团队、

我发现 AFE7900的一些功能,如 GPIO、RXA/B/C/D LNA 旁路信号、SPI、JESD 同步输出、警报输出信号、增益交换、 TDD 等。在 conifg 指南或任何其他文档中、我没有找到 CPLD 如何与 AFE7900EVM 配合使用的任何详细信息?

请提供一些有关 CPLD 在 AFE7900EVM 电路板中的重要性的详细信息吗? 对于通过 Latte GUI 设置的所有可配置参数、CPLD 是否是配置的一部分? 还是仅用于 IO 连接?

简而言之、我想了解采用 AFE7900EVM 配置的 CPLD 的用途? 哪个 GUI 与 CPLD 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maitry、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    好的、感谢您的回答。 等待您对上述案例的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    由于 AFE79xx 具有比 TI 数据采集 FPGA EVM FMC 上可用 GPIO 引脚更多的 GPIO 引脚、因此我们在 EVM 上添加了 CPLD。 添加此功能的想法是 具有 选项 控制 AFE GPIO。 但我们从未使用过 CPLD。  实际上、最近 CPLD 器件已缺货、我们在构建 EVM 时未安装 CPLD。

    SPI 由 USB 驱动。 JESD 同步输入/输出和 TDD 信号连接到 FMC。 如果您需要评估任何 GPIO 功能、还会有更多的 GPIO 引脚连接到 FMC。  RX LNA 旁路和警报引脚连接到测试点。 AFE 支持将任何功能连接(多路复用)到任何可用的 GPIO。 因此、连接到 FMC  的 GPIO 可用于评估大多数功能。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、  

    从您的回复中、我了解以下内容。请查找问题。

    1) 1)对于连接 ZCU102的 AFE7900、我们只能使用 FPGA 来配置所有 AFE7900 GPIO 功能。  

    2) 2)当前采购的 AFE7900EVM 是否具有 CPLD? 实际上、给出的原理图仅包含与 CPLD 的所有连接。 因此、我请求您分享更新后的原理图。 至于 AFE7900EVM,我将获取给定原理图的安全文件夹。如果您能提供更新的文件夹,那将会很有帮助。 因此、不会出现这种混淆。

    3) 3)如果当前采购的 AFE7900EVM 具有 CPLD,那么它也是可选的,并且在 CPLD 上没有编程任何内容,对吧?  

    4)所以, Latte GUI、python 脚本不依赖于 CPLD,我认为。  

    请支持并澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    1)是的、FPGA 可用于对 AFE 和 AFE GPIO 功能进行编程。  

    2) 2)由于器件短缺、最新的 AFE7900EVM 未组装 CPLD。  在这种情况下、仍然可以使用安全文件夹中提供的原理图、因为唯一的原理图更改是在 CPLD 旁边写入"DNI"。

    3) 3) CPLD 是可选的、默认情况下不用于任何用途。

    4) Latte python 脚本不依赖于 CPLD。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。 请您在下面详细说明一下、好极了。

    我们计划使用相同的平衡-非平衡变压器设计具有同步低频类似4通道的电路板。 我们还希望在电路板上使用相同的 GUI (具有 AFE7900 IC)。 那么、为了使用与评估板中使用的相同的脚本和 GUI、可能的方法是什么?  

    期待您的积极回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    要使用 EVM 控制软件、应复制 EVM 原理图、因为它仅 更新了平衡-非平衡变压器。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。