This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:关于采用射频输入为 DDC 输出提供补偿的过程的总延时时间

Guru**** 2391135 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1120235/afe7900-regarding-the-total-time-delay-for-the-process-of-taking-rf-input-to-provide-ddc-output-with-compensation

器件型号:AFE7900

您好、支持团队、

我希望在将射频输入连接到 AFE7900并通过 JESD 接口向 FPGA 提供 DDC 输出的整个过程中有一定的持续时间(延迟)。 我知道、时间延迟很低、可以忽略。 但是、我只是想计算在 FPGA 中完全实现时系统的完整延迟。  

那么、在设置 AFE7900的完整配置后、假设 AFE7900在0秒接收射频输入、DDC 输出(IQ)在多长时间延迟时获得? 我想,可以是毫微微秒还是皮秒,对吧?  

正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队、

    正在等待您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Maitry、

      ADC 通道从射频输入到数字输出(在 JESD204 SERDES 通道上)的延迟以及 DAC 通道从数字输入到射频输出的延迟在数据表的第6.11节中指定为通道延迟。 这取决于 所使用的抽取/内插因子。 这大约是几百纳秒。 您可以在数据表中找到一些模式的延迟示例以供参考(请参阅下文)。

    此致、

    Vijay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我明白你的观点。