This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:最小 RESETZ 脉宽

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1121167/afe7950-minimum-resetz-pulse-width

器件型号:AFE7950

您好!  

我注意到、作为 时序要求、RESETZ 的最小脉宽为1ms。 我 在 RESETZ 上有一个10k Ω 上拉电阻器。 TI 是否有一个建议的电容器下拉值来满足这个时序要求。  在 AFE79XX_Schematic_chcklist 文件中、我看到正在使用1k 和0.001uF、但 RC 时间常数是否为0.001ms? 可以在此处提供一些指导吗? 感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    复位脉冲宽度不是基于 RC 时间常数。  
    必须由 FPGA/控制器将其驱动为低电平至少1ms、以使 AFE 复位。

     此致、

     Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 因此、无需在 RESETZ 线路上使用电容器下拉-这是正确的理解吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    电容器只是为了滤除可能无意中导致器件复位事件的任何毛刺。 它在设置实际复位脉冲的脉冲宽度方面没有作用。  

    此致、

    Vijay