This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3703-33EVM:用于 FPGA 的开发板

Guru**** 2610625 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC5688, DAC5688EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1121227/trf3703-33evm-development-board-for-fpga

器件型号:TRF3703-33EVM
主题中讨论的其他器件:DAC5672EVMDAC5688DAC5688EVMTSW1400EVM

我们一直在使用 TRF3703-33器件、想知道是否有一个开发板具有以下用于 DATA_IN 接口的 FPGA?

我确实看到了 DAC5672EVM 板和 TSW3100EVM 板、但不确定它们是否可以协同工作以及它们是否仍然可用。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以使用 DAC5688 EVM、它可以切换到 TRF3703-33的射频调制器输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DAC5688EVM 提到了如何与  TSW3100 EVM 配合使用、但我无法在 TSW3100上找到配套资料。 是否有其他推荐的 EVM 来生成测试图形?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 TSW1400EVM

    https://www.ti.com/tool/TSW1400EVM

    -Kang