This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:关于无旁路的固定 LNA 的数字增益补偿

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1119870/afe7900evm-regarding-digital-gain-compensation-of-the-fixed-lna-without-bypass

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7900

您好、支持团队、

具有内部 AGC 机制的数字增益补偿负责外部旁路增益放大器的补偿以及内部 DSA 值、并在 DDC 输出端提供实际 LNA 输入振幅。但我的问题是其他外部固定组件的补偿。  

我的外部链将包含以下内容。

射频输入+固定低 LNA (无旁路)+旁路 LNA 至 AFE7900 ADC 输入  

现在,对于旁路 LNA 增益以及与内部 DSA 值对应的等效增益,将通过内部数字增益补偿算法进行补偿。 但是、由于还有一个固定增益 LNA、因此需要与固定低 LNA 等效的数字增益补偿、因此也可以添加此固定补偿。  

我认为,有两种情形。

第一种情况:射频输入(-40dBm)+固定 LNA (10dB)+旁路 LNA (使能=22.5dB)= ADC 输入为-7.5dBm,因此,如果我将外部 LNA 增益设置置于 GUI 中=32.5dB,则内部数字补偿算法将补偿这两个放大器。  

第二种情况:RF 输入(0dBm)+固定 LNA (10dB)+旁路 LNA (BYPASS =-1dB)= ADC 输入此时为9dBm,因为输入中不仅有单个旁路放大器。  对于9dB 的固定增益,需要数字增益补偿。在这种情况下,内部 DGC 是否也可以通过任何可能的方法来补偿这种情况。

请建议您的支持和观点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    固定 LNA 增益始终位于射频链中。 因此可以 在 FPGA 中对其进行补偿。 AFE 对此没有补偿。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、  

    感谢您的回答。