This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 雷达方程中的总测量时间

Guru**** 2611535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1118993/total-measurement-time-in-radar-equation

在 TI 培训中、我对雷达方程有一些问题。

毫米波传感简介:FMCW 雷达-模块4:一些系统设计主题|德州仪器 TI.com 视频

1)

总测量时间(称为积分时间或有效帧时间)为 N*TC。

距离 FFT 和多普勒 FFT 之后、处理增益为 N*TC。

如果仅通过距离 FFT,则处理增益是否为 TC?

2)

处理增益表示 ADC 输出后获得的增益。  

如果目标位于远距离且 ADC 输入 SNR 非常低、约为~0dB (无法区分信号和噪声)、那么当处理增益因测量时间的增加而增加时、能否检测到目标?  

如果总测量时间增加、是否可以检测远距离目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我们一些时间与系统团队一起查看您的问题

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。我会等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我收到的一些输入

    1. FFT 操作提供相干处理增益。 如果在 N 个线性调频脉冲之间没有应用 FFT (即 无多普勒 FFT)则积分时间仅为 Tc (有效线性调频脉冲持续时间)
    2. 是的、理论上、通过增加测量时间、您可以检测到非常低的 SNR 目标。 为此、目标/物体需要在测量时间内处于相同的距离多普勒库中。 在实践中、如果测量时间过长、移动的物体会穿过距离多普勒箱、因此增加测量时间不会增加这些目标的检测能力。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供清晰的答案。