This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:关于内部 AGC 机制中的 LNA 相位偏移

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1119468/afe7900evm-regarding-lna-phase-offset-in-internal-agc-mechanism

器件型号:AFE7900EVM

您好、支持团队、

下面是使用内部 AGC 机制进行外部 LNA 控制的查询。 通过有关外部 LNA 增益和相位偏移的配置指南、我找到了这些内容、我们可以通过 Latte GUI 进行添加。 因此,我在这里使用所有4个同步射频输入通道,并且在每个通道中都有一个级联放大器链(固定低增益放大器+旁路高增益块放大器)。

1) 1)现在,我已经看到,可以向内部 AGC 机制提供有关外部 LNA 增益和相位的详细信息。 因此,在连续运行期间,当内部 AGC 机制绕过外部放大器时,不会添加外部 LNA 相位偏移。当内部 AGC 机制启用外部 LNA 时,此时将向 DDC 输出添加等效相位偏移,以补偿完成的相位变化。 对吧?

请确认我的上述理解是否正确?

2)外部旁路放大器将在两种模式下提供相位变化1)旁路模式(较低的相位变化,例如2度) 2)启用模式(较高的相位变化,例如177度),因此,内部 AGC 机制将抵消这两种相位变化。 即旁路模式以及使能模式? 因为,当外部放大器处于旁路模式时,相位会有轻微变化。  

您能否为上述查询提供支持和指导?

正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maitry、

    我们将对此进行研究。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maitry、

    1.您的理解是正确的。

    2.内部 AGC 补偿 LNA 旁路和使能模式之间的相位差。 这种差异必须编程 为 AGC 的相位补偿值。 在您的示例中、旁路 模式下的相位变化为2度、启用模式下的相位变化为177度。 因此、应将差值177-2 = 175度编程为相位补偿。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您的快速响应。  

    好的、我知道了一点、即内部 AGC 会补偿相位差、因此无论外部 LNA 状态是旁路还是启用、内部 AGC 都会对其进行补偿。