This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:是否可以仅使用 SPIA 将 AFE7950设置为 Latte?

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1117086/afe7950-is-it-possible-to-set-the-afe7950-as-latte-using-only-spia

器件型号:AFE7950

你(们)好

AFE7950具有三个 SPI 端口(SPIA、SPIB 和 SPIB2)
仅连接 SPIA 时、是否可以使用 Latte 设置 AFE7950?

仅使用 SPIA 时、是否需要对拿铁进行任何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、您好!

    SPIA 是主 SPI 接口、您只能使用 SPIA 对 AFE 进行编程。 使用 Latte 和 AFE7950EVM 时、我们仅使用 SPIA 进行编程。 这是默认设置、无需进行其他更改。

    此致、

    David Chaparro