This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 雷达 EVM 查询

Guru**** 2767985 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, AWR1843BOOST, AWR1243BOOST, AWR1843, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1116406/radar-evm-enquiry

主题中讨论的其他器件:AWR2944AWR1843BOOSTAWR1243BOOSTAWR1843AWR1243

您好!

我正在研究一个项目,如果我使用 FPGA 进行数据处理,我需要一个只能获取原始未处理数据并通过外部接口(如 MIPI CSI/Ethernet)传输数据的雷达。

如果有用于上述目的的 EVM、请建议我使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对毫米波传感器有什么经验吗?

    您对60GHz 或77Ghz 传感器感兴趣吗?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我介绍了毫米波 AWR2944 EVM,但它本身有一个内置的 DSP, 但我的项目要求是我只需要在 FPGA 中进行数据处理,因此我需要单独从雷达 EVM 获取原始未处理数据,只有这样我才会问 TI 是否有任何 EVM 用于此目的。  

    我对77Ghz 传感器感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您所寻找的雷达性能、您还可以使用 AWR1843BOOST EVM

    我们有一个数据采集卡:DCA1000、它使用 LVDS 连接到传感器 EVM。

    原始数据通过以太网传输到 PC。

    数据保存在 PC 上。

    您计划如何将原始数据输入到 FPGA?

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的考虑,AWR1843还有一个内置 DSP,我看到了"AWR1243BOOST",它只有毫米波雷达前端传感器,并且正在通过 CSI 流式传输数据, 我的项目需要类似的东西。

    我计划通过 CSI/Ethernet 将原始数据输入到 FPGA,您能不能推荐任何支持 CSI 和以太网流处理的 EVM 板,如 AWR1243。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有具有以太网流的设备。 仅支持 CSI。

    我们的器件通过一组名为 mmWavelink 的 API 进行编程。

    第一步是将此 API 移植到 FPGA。 这不是一项简单的任务。

    请使用 Google 网站搜索查看此论坛上的类似主题

    站点 e2e.ti.com 毫米波移植

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供必要的输入、如果我有机会获得一个 AWR1243BOOST EVM 样片来测试性能、我们将批量订购。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这不是这个请求的正确受众。

    您应联系 TI 销售代表。

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、好的、谢谢您解决了我的问题。