This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:用于 SYSREF+/-输入的电源

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1116501/afe7950-power-supply-for-sysref---input

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件: LMK04832

大家好、我正在查看 AFE79XX_Schematic 布局检查清单、对于 SYSREF 时钟输入、注意事项指出需要在外部将共模设置为0.6V。我计划使用 LMK04832作为时钟发生器、将3.9MHz LVDS 输出馈送到 AFE7950。 SYSREF 信号的正负端子上的分压器网络应该参考什么电源? TI 是否有推荐的方法? 是否鼓励交流耦合? 感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

       建议设置 SYSREF 共模电压的分压器电路以 VDD1P8PLL 电源为基准。 支持交流耦合 SYSREF。 但是请注意、如果必须同步多个器件之间的 NCO 相位、  则在使用连续 SYSREF 时、NCO 频率必须是 SYSREF 频率的倍数。  

    此致、

    Vijay