This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用射频模块

Guru**** 2616155 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1114957/kindly-suggest-rf-module

你(们)好

我们需要无线模块(不带任何中间通道/网关的点对点)来实现200米(室内)之间的通信距离。

应用非常简单,发送 器侧只有2个输入,接收器侧只有2个输出。

建议使用正确的射频收发器或 Lora 模块。

谢谢、此致、

Naveen K  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    您计划在哪个频段/哪个区域运行以及您希望使用什么 PHY?

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您提供信息。

    我们的应用没有任何要求、速度就是这样  

    仅发送器将发送2个数字输入的状态、接收器仅相应地启用2个数字输出。 速度/带宽没有限制。 发送器和接收器之间的距离为200米。

    因此、请建议使用正确的模块。

    谢谢、此致。

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    感谢您提供的信息-我需要知道您计划在哪些地区开展业务、因为模块可能取决于此情况。 然后、我可以建议一个合适的模块。

    此致、

    Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您提供信息。

    印度,请据此提出建议。

    谢谢、此致、

    纳文克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    我最好将您推荐给我们的合作伙伴之一(如果需要、请联系他们寻求建议):

    您可以使用 我们的第三方无线模块工具(可从 https://www.ti.com/tool/3P-WIRELESS-MODULES 下载)从我们的合作伙伴之一搜索相关模块、具体取决于您的需求

    在"技术"列中、您可以将搜索范围缩小到低于1GHz。 例如 ,Radiocrafts 生产 适合在印度使用的模块(通过 sales@radiocrafts.com 可联系 )。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您提供信息。

    请告知、对于点 对点端的 Zigbee、Wi-SUN 和低于1GHz 应用、室内应用的最大传输距离是多少

    谢谢、此致、

    Naveen K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在很大程度上取决于室内条件、例如墙壁类型和您选择的输出功率。

    您可以使用我们的射频范围估算器来计算一个墙壁对信号衰减量的估计: https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR

    应用手册  SWRA479A (实现最佳无线电范围): https://www.ti.com/lit/an/swra479a/swra479a.pdf 还将为您提供有关此方面的有用信息。

    此致、

    Zack