This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 模拟下变频器 IC

Guru**** 2769605 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3244, ADC3664, ADS5407

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1114671/analog-down-converter-ic

主题中讨论的其他器件:ADC3244ADC3664ADS5407

你(们)好

我有一个光学接收器、它将  在 THz 光信号上发生的0-8kHz 活动向下转换 为频率为200MHz 的射频信号、相关信号将覆盖200MHz 信号

我们如何使用模拟下变频器 IC 对8kHz 信号进行下变频

我对射频和雷达比较天真、但我认为雷达、射频工程已经取得了进步、可以使用超外差接收器提取信号

TI 能不能为我提供解决此问题的任何方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    我会有人为您进行调查、并在我知道后立即作出响应。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从模拟产品中,我可以看到很少的混频器,如 AD831和 AD835,您是否有任何等效产品?

    迷你电路有 ADE-6+您是否有任何等效产品?

    从根本上说,一个双平衡的混音器可以通过我的研究来完成这项工作,专家可以发表他们的意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    我们的射频产品系列中没有类似的电流。

    很遗憾、您可能需要使用我们的竞争对手之一。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好、另一个选项是直接对200MHz 输入采样、但解决8kHz 音调可能很困难。 如果您考虑这条路由、我们在这些速度下提出的一些 ADC 建议是 ADC3244或 ADC3664。  如果您决定采用降压转换器 IC 路由、我们的精密 ADC 组有许多不同的 ADC 选项。 https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/overview.html 

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    精密 ADC 输入频率限制为10MHz、建议的 ADC 仅为125MSPS、不适用

    我没有得到您解释的想法,我已经计划使用高速 ADC (AD5407在 FPGA 中使用 DDC)

    如果 TI 有、我正在寻找低成本解决方案

    请再次说明我的要求、我希望提取大约200MHz 的圆拍频率信号、这将需要500MSPS 的高成本高速 ADC

    为了降低成本、我要求使用混频器为工作场所提供解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、

    ADS5407是此类应用的理想选择、但价格更贵、如您所述。 其他 ADC 建议的输入带宽超过200MHz、因此如果欠采样是可接受的、这两种 ADC 都可以工作。 如果您选择使用模拟混频器方法、我建议您将精密 ADC 组用于其他器件。 很抱歉造成混淆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的要求不是 ADC、我的要求是 TI 的模拟混频器解决方案

    请就此作出评论,请再次查看我的问题。

    我正在寻找混频器解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    正如 Rob 先前提到的、我们没有任何适合200MHz 频率的混频器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chase 和 Rob、  

    非常感谢您的宝贵时间。