This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7444EVM:接收到的信号只是 HSDC Pro 中前65536个样本的副本

Guru**** 2586565 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1115308/afe7444evm-received-signal-is-just-duplicate-of-first-65536-samples-in-hsdc-pro

器件型号:AFE7444EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7444

您好!

我将 AFE7444 EVM 与 TSW14J57搭配使用。

当我增加接收较长信号的样本数时、HSDC Pro 不显示 连续数据、而是第一个65536信号的重复。

如果您能告诉我发生这种情况的原因、我将不胜感激。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guhn Hyeok Ko:

    将 TSW14J57与收发器(同时使用 ADC 和 DAC)配合使用时、板载 DDR 存储器只能用于 DAC 图形或 ADC 数据采集。 默认情况下、DDR 用于 DAC 图形、FPGA 内部 Bram 用于 ADC 采集。  FPGA BRAM 的捕获深度有限、对于 RX_Mode4、仅为65536。  

    为了捕获更大的数据深度、我们可以加载不同的固件、该固件使用 DDR 进行 ADC 采集、使用 BRAM 进行 DAC 图形。 我们将 在我们的工作台上对此进行测试并返回给您。  

    此致、

    Vijay