This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7422EVM:将 AFE7422配置为 RX 模式1的正确方法是什么?

Guru**** 2580815 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1108277/afe7422evm-what-is-the-proper-way-to-configure-afe7422-to-the-rx-mode-1

器件型号:AFE7422EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7422

您好!

尝试将 AFE7422EVM 配置为 RX 模式1时遇到问题。

上电后的情况:

1) 1)在 HSDC Pro 中选择 RX 模式1并将 ADC 输出数据速率设置为2949.12M:

2) 2)在 AFE GUI 中按设置模式和运行完成...按钮:

 Aie74.

执行这些操作后、我看到 LED D4在 TSW 板上闪烁、但在 AFE 板上闪烁-所有3个 LED 亮起:D1、D2和 D3 (警报)。

这是我在   HSDC Pro 中看到的捕获:

我已经检查 了这个线程 (问题与我认为的类似)、并且在加载 AFE7422_InternalCLK_Mode 1_BW_Bypass_SingBand_Fdac_9G_Fadc_3G_RX_82240_TX84111.cfg 后 

AFE 警报 LED 指示灯将熄灭、但按下"Capture"后收到以下错误消息:

"Advanced"选项卡显示了以下内容:

此致、

尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    我们将为您提供这方面的信息。 我将与合适的应用工程师进行交流、以便在这方面为您提供帮助。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    请使用以下配置文件在模式1中对 AFE7422进行编程。 要加载此配置文件、您必须转到低级视图选项卡并选择打开配置按钮。

    e2e.ti.com/.../2543.AFE7422_5F00_InternalCLK_5F00_Mode-1_5F00_BW_5F00_Bypass_5F00_SingBand_5F00_Fdac_5F00_9G_5F00_Fadc_5F00_3G_5F00_RX_5F00_82240_5F00_TX84111.cfg

    请使用以下 ini 文件捕获 ADC 数据。 要使用此文件、请关闭 HSDC pro 并将 ini 文件复制到以下位置: C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\High Speed Data Converter Pro\14J57revE Details\ADC files  

    e2e.ti.com/.../2352.AFE74xx_5F00_RX_5F00_Mode1_5F00_Test.ini

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供配置文件。 我已经对它进行了测试、但它没有帮助。

    首先、我无法直接使用 2352.AFE74xx_RX_Mode1_Test.ini 文件名、因为"2543"之后的点- HSDC GUI 生成两个配置条目:  

    -2543

    - AFE74xx_RX_Mode1_Test

    由于我在文件夹中已经有了另一个 AFE74xx_RX_Mode1_Test.ini、这会导致混淆:

    因此、我已将 2352.AFE74xx_RX_Mode1_Test.ini 重命名为 2352_AFE74xx_RX_Mode1_Test.ini、以便在配置列表中仅获取一个字符串:

    测试。  

    在选择 2352_AFE74xx_RX_Mode1_Test 后、我是:

    -将 ADC 输出数据速率设置为2949.12M

    -在 AFE GUI 中、在低级加载 2543.AFE7422_InternalCLK_Mode 1_BW_Bypass_SingBand_Fdac_9G_Fadc_3G_RX_82240_TX84111.cfg

    结果:

    -报警指示灯仍然亮起。 其他 LED 状态:


    按下"Capture"按钮后、TSW 板上的 RX LED 不闪烁、并显示错误消息:

    可能我做了一些错误的操作? 您能检查一下吗?

    此外、我还有一些其他问题:

    1) 1)正如我看到的、通过低级选项卡加载寄存器不会影响"Advanced"选项卡中控件的状态。 是这样吗? 如果是-如何在从 cfg 文件加载寄存器后调整 AFE? 加载 cfg 后是否可以更改"Advanced"选项卡中的控件? 在这种情况下、我应该遵循什么配置例程?

    2) 2)实际上、我们的目标是在模式1中将 AFE+TSW 用作收发器-我们需要通过 DAC 发送我们自己的测试文件并通过 ADC 接收。 我们是否可以使用您发送的文件执行此操作? 我应该使用哪个文件将 DAC 设置为 TX 模式1以及 2352_AFE74xx_RX_Mode1_Test

      

    此致、

    Eugene Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    我建议从文件名中删除'2352和2342'。 在我在答复中发布文件后、文件名被修改了。

    为了使 PLL 锁定、必须执行一个额外的步骤。 运行配置文件后、您必须在 TRAFFICCNTRL 页面中读回寄存器 bb。 这是 正在使用的 VCO 的修整值。

    然后、必须将读回的值输入 TXPLLDIG 页的寄存器0x5e。 最简单的解决方案是在配置文件第546行中更新该寄存器、然后再次加载配置文件。  

    加载配置文件时、不会更新高级选项卡以匹配加载的设置。 修改配置包括直接更新寄存器或修改配置文件。

    使用 我发送的文件、您将能够在 mode1配置中测试 AFE7422。 您可以使用的 DAC ini 文件是您已安装的 AFE74xx_TX_mode1。  

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    以下内容存在混淆:我无法在此列表中看到地址为 bbb c 的寄存器:

    因此 、请确认以下读取该寄存器的步骤是否正确:

    1) 1)单击 TRAFFICCNTL 并选中  TRAFFICCNTL_0复选框、然后按 Apply:

      

    2) 2)在此  列表框中选择 TRAFFICCNTL、然后在地址框中输入 xBC、而不是按"Read":

    按照这个过程、我已经从这个寄存器中读取了0x53。

    之后、我打开 cfg 并将0x53放入第546行:

    并再次加载 cfg。

    结果相同-警报 LED 亮起、PLL LED 熄灭。 捕获不起作用。

    您能不能检查我的错误吗?

    此致、

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤金

    该寄存器未显示在"低级"选项卡中。  您显示的选择 TRAFFICCNTL 块并输入地址的步骤是正确的。

    请删除547行、因为它覆盖寄存器0x5e 中的值。 这将修复您看到的错误。

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、移除547行后、捕获开始工作。 但我有几个问题:

    1) 1)正如我在此配置中看到的、所有移频都被禁用-这是正确的吗? 因此、当我在 ADC 输入端放置1GHz 射频信号时、我将在1GHz 时看到它。

    2) 2)在此模式下、我仍然无法从 DAC TX 获取任何内容。 我的操作:

    -使用 2352_AFE74xx_RX_Mode1_Test 设置 ADC RX 模式  

    -将 ADC TX 模式设置为 AFE_74xx_TX_mode1 (内置配置文件)

    -在 DAC 选项卡中设置数据速率= 1.47456G

    -在中心位置创建提示音= 100MHz、按创建提示音、按发送

    -在  AFE GUI 中加载2543.AFE7422_InternalCLK_Mode 1_BW_Bypass_SingBand_Fdac_9G_Fadc_3G_RX_82240_TX84111.cfg

    -再次按发送键。

    此程序是否正确?  

    3) 3)这对于使用低级文件配置 AFE/LMK 而言真的不是很方便。 是的、这使得 EVM 能够使用特定设置、但这与 AFE GUI 的交互部分完全断开。 因此、我们无法以交互方式评估系统、而 GUI 变为一种将寄存器值从文本文件加载到 AFE/LMK IC 的工具。 是否有任何计划使 GUI 能够交互操作 XVR Mode1? 如果是-何时可以做到这一点?

    感谢您的帮助、

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    正确的做法是、此配置文件禁用了频移。  

    您要执行的步骤应该起作用。 尝试重新同步 DAC JESD 链路。 这可以通过在 GUI 中按以下按钮来实现。 请注意、由于禁用了频移、DAC 输出音调将出现在 HSDC Pro 中设置的音中心100MHz 附近。

    关于 GUI、我们正在调试为什么 GUI 未将 AFE 正确编程到 XVR mode1中。 发现问题后、我们将开始解决问题。 我们目前没有时间框架、因为我们必须与制作 GUI 的第三方公司合作。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    我在上电后进行了更短的测试以检查模式1中的 TX:

    -在 HSDC Pro 中:选择内置 AFE74xx_TX_Mode1

    -设置数据速率= 1.47456G SPS

    —在100MHz 左右产生2个音调

    -按创建提示音、按发送

    -在 AFE GUI 中:加载 2543.AFE7422_InternalCLK_Mode 1_BW_Bypass_SingBand_Fdac_9G_Fadc_3G_RX_82240_TX84111.cfg

    -再次按发送键

    -通过按下 AFE GUI 中的 noname 按钮、重新同步 DAC JESD 链路。

    因此、此过程不起作用。 在 TX 射频输出端未观察到信号、并且在 TSW 板上 TX LED 不闪烁。

    您能检查一下吗?

    此致、

    Eugene Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    更新:

    此过程适用于 TX 模式1:

    -在 HSDC Pro 中:选择内置 AFE74xx_TX_Mode1

    -设置数据速率= 1.47456G SPS

    —在100MHz 左右产生2个音调

    -按创建提示音、按发送

    -在 AFE GUI 中:加载 2543.AFE7422_InternalCLK_Mode 1_BW_Bypass_SingBand_Fdac_9G_Fadc_3G_RX_82240_TX84111.cfg

    -在 AFE GUI 中,从“快速入门”选项卡中选择“模式1”

    -按“Run Complete Sequence (运行完成序列)”  

    -再次按发送键

    - 通过按下 AFE GUI 中的 noname 按钮、重新同步 DAC JESD 链路。

    在该 TX LED 开始闪烁之后、我看到 DAC 输出端发出提示音。

    此致、

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、

    我将测试这两个过程、以查看 Tx 输出是否有任何差异。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何大卫

    您是否对此案例有任何更新?  我们需要在启用了频移的情况下使用 mode1中的套件。 您能否提供一种方法来在该模式下配置它、以及如何交互地更改 TX 和 RX 路径的射频频率?

    此致、

    尤金