This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:有关 AFE79XXEVM 内部 AGC 机制的查询

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900, AFE7900EVM, AFE7950EVM, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1106465/afe7900evm-query-regarding-the-agc-mechanism-inside-afe79xxevm

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7900AFE7950EVMAFE7950

您好、支持团队、

以下是有关 AFE79XXEVM AGC 机制的查询。 请提供指导。

1. AFE7900内置了模拟数字峰值检测器,当我们使用内部 AGC 控制器时,它将根据我的理解用于以下用途。  

  •  通过内部模拟射频峰值检测器使主射频输入功率水平达到峰值。
  •  根据 ADC 输入范围要求设置特定的内部 DSA 设置。  

由于我的输入动态范围较高、因此我还需要使用外部 VGA 来支持弱信号进入 ADC 范围、因此是否可以通过 GPIO 引脚通过内部 AGC 控制器控制外部 VGA? 这样、无论输入射频信号范围如何、内部 DSA 和外部 VGA/DSA 都可以实现自动化?

2.数字增益补偿功能用于补偿所有衰减设置,射频输入与 JESD 输出之间提供的增益,对吧? 那么、它还会补偿影响输入信号振幅的所有 DDC 混频器损耗?  

3.如果输入功率未知并且我想测量数字域中的实际功率输入,那么我认为可以将模拟峰值检测器输出与 AGC 以及整个链中的总增益补偿相关联,您能建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    内部 AGC 可配置为控制外部放大器旁路输入。 它是每个 Rx 链一个位控制。  这可用于扩展模拟输入的动态范围。

    2.数字增益补偿用于补偿 DSA 衰减值并保持从模拟输入到 JESD 输出的恒定增益。 DGC 不会补偿 DDC 混频器损耗、该 补偿 在 DDC 块中完成、与是否启用 DGC 无关。

    3. 峰值检测器根据超出编程阈值水平的输入信号电平触发、而不是根据输入功率电平触发。 峰值检测器的方框图 如 数据表中的图8-6所示。

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    感谢您的准确回答。 我认为内部 DDC 混频器损耗将得到补偿。

    1.对于外部 VGA 控制,只能通过内部 AGC 绕过或启用 VGA,对吧? 这意味着、选择具有旁路/使能选项的固定增益外部放大器更容易。该旁路或使能可由内部 AGC 控制。 我使用外部 VGA 的主要目的是放大弱输入信号(大约-36dBm) 。 那么、如果我的理解是正确的、请提供指导?

    2如果我想测量射频输入信号的振幅(对我而言是未知的),则原始输入射频信号的振幅将因外部 VGA、内部 DSA 而异,从而进入 ADC 的满量程功率范围。 一旦信号下降到 ADC 的满量程功率范围,之后,信号的振幅将受到以下因素的影响。

    • DDC 混频器损耗(将在内部进行补偿)
    • 抽取滤波器损耗  

    那么、抽取滤波器在信号振幅上的损耗是怎样的呢?

    另外、请告诉我、是否有任何其他损耗会影响振幅?

    当输入射频信号通过外部 VGA/放大器、内部 DSA、DDC、抽取模块等时、并且始终在 JESD 输出端提供与内部 AGC 相同的振幅、从而在射频输入信号和 JESD 输出端之间保持恒定的增益、 那么、测量 JESD 点的实际信号振幅将会很复杂。

    那么、是否有任何方法来验证从射频输入到 JESD 输出整个链中执行的实际增益补偿、以添加该补偿来测量 JESD 输出端的信号振幅?

    请您提供指导和进一步支持。 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上述查询是否有更新? 正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    1.您的理解  是正确的。 当 启用固定增益外部 LNA 时、DSA 可用于精细衰减。 因此、通常 不需要精细的外部增益控制(采用 VGA)。 如果信号 电平 可能 非常低、则可以使用一个不能旁路的固定增益 LNA、后跟另一个具有旁路控制的 LNA。  

    2.数字(混频器、DDC 等)的所有损耗均在内部进行补偿。 数据表中给出的满量程功率数 是在 DDC 模式下测量的。 因此、所有这些损失都被考虑在内。 您可以在初始 配置 AFE 时禁用 AGC 并手动选择 DSA 值。 在此模式下 、数据表中指定了 ADC 输入端的满量程功率。  根据具有满量程的数字输出振幅、可以找到输入信号振幅、  

    3.启用 AGC 后,可  通过 SPI 读取当前 DSA 值和 LNA 旁路的当前状态。 使用这些值、可以计算通过 AFE 的实际增益。  

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的准确回答。 我将会找到合适的固定增益 LNA、后跟带旁路控制的 LNA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)我对 AFE7900EVM Rx 输入引脚可在0dB DSA 设置(o dB 衰减)下处理的绝对最大输入有疑问。 至于 ADC 的最大满量程功率范围,30MHz 时最高可达17.8dBm,但此处未提供 DSA 设置。 17.8dBm 是否具有0dB DSA 设置? 如果是,则在最大衰减设置为25dB DSA 的情况下,是否可以提供约37dBm 的输入,并在 DSA 的帮助下,RF-ADC 输入将进入满量程功率范围。

    那么,我的问题是,给定的17.8dBm 最大满量程输入功率是 DSA=0还是 DSA= max (25dB)? 即,如果 RF-ADC 的最大输入为17.8dBm,内置 DSA 的最大输入是多少?  

    2)另外,我从 AFE7900EVM 原理图中发现,对于所有 RX 输入(RXA_IN、RXB_IN、RXC_IN 和 RXD_IN),会放置不同的频率范围平衡-非平衡变压器(分别为 X 频带、极低频带、L/S WB、L/S 频带), 但是,由于我们的要求是所有四个输入的低频带,所以可以将 AFE7900EVM 评估板与所有 4个 RXA、RXB、RXC 和 RXD 输入上的低频带平衡-非平衡变压器(TCM2-33WX+)放在一起吗? 或者、我们是否需要根据我们的要求购买额外的平衡-非平衡变压器、并在我们的地方更换平衡-非平衡变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    请 您就上述案例提供响应和指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    给定的最大满量程输入功率、30MHz 时为17.8dBm、是随时应在 ADC 引脚上施加的最大值。 这意味着即使在使用最大 DSA 设置时、输入功率也不应超过17.8dBm。

    关于平衡-非平衡变压器、正如您提到过的、每个通道都有不同的平衡-非平衡变压器、如果您只对较低的频率感兴趣、则必须更改平衡-非平衡变压器和匹配电路。 然而 、安装在 RxB 上的平衡-非平衡变压器并不适合所有其他平衡-非平衡变压器封装。  这意味着、如果要更换平衡-非平衡变压器、则需要找到与每个通道的占用空间相匹配的平衡-非平衡变压器。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。  

    首先、我们将使用评估板。 如果我需要更换评估板中应该匹配尺寸的平衡-非平衡变压器、还需要调整和更改匹配电路。所有这些任务对于开发的板来说都很容易、但对评估板进行更改有点复杂。

    但是、TI 端是否可以为评估板提供所有 4个通道中具有较低频带的评估板、而不是在评估板中进行此类更改、以便我们不会更改评估板中的任何内容。 那么这会很有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经经历过不同类型的变压器。 但 我们的要求是具有较低的频带。 对于较低频带,核心和线缆中使用的变压器技术。  

    对于评估板中的较高频带,正在使用 LTCC 封装(NCR2-123+和 NCS2-33+)。由于给定的 NCR2-123+和 NCS2-33+封装不是标准化的。 因此、无法获得具有完全相同尺寸的低频带平衡-非平衡变压器。

    那么、TI 终端是否可以在所有4个输入通道(每个通道:低频带)中使用具有 TCM2-33WX+平衡-非平衡变压器的评估板? 因为不可能具有与我上面提到的相同尺寸的平衡-非平衡变压器。 我的要求是使用具有较低频带的 Evalutaion 板的所有4个通道。

    请您提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    由于许多工程师本周参加了微波会议、因此请预计延迟响应。

    此致、

    Vijay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    我们还没有支持较低频带的 AFE7950EVM。 我们正在开发 EVM。 我将通过离线方式向您发送电子邮件、以 了解 您的频段要求、并尝试 使用定制 EVM 提供支持。   

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vijay、

    是的,我已经向您介绍了详细信息。请检查。还有一件事,我们选择的电路板是 AFE7900EVM,而不是 AFE7950。请注意。 由于 AFE7950的最小频率为600MHz,因此不适合我们。  

    唯一合适的 AFE 是 AFE7900EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Maitry。 我 看到您使用的是 AFE7900EVM、而不是 AFE7950。 我对这一混乱表示歉意。  我们可以通过电子邮件继续此讨论。

    此致、

    Vijay