This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900:有关 AFE7900数据表中给出的 Rx 输出 FFT 的查询

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1110064/afe7900-query-regarding-the-rx-output-fft-given-in-afe7900-datasheet

器件型号:AFE7900

您好、支持团队、

下面是有关输入振幅不同的输入幅 AIN (如-3dBFS、-6dBFS、-12dBFS、-60dBFS)的给定 Rx 频谱的查询。 我附上了下面的屏幕截图之一。  

从指定的 DDC 输出幅值与 DDC 输出频率间的关系图中,我了解到,在30MHz 输入频率下,AIN 从-60dBFS 到-3dBFS。 我们可以考虑所需的 ADC 默认满量程范围为0dBm (如数据表中所示= 30 MHz 时最小满量程 ADC 范围为-2.2dBm (DSA=0))。

1)输入范围为-60 dBFS (-60 dBm)至-3 dBFS (-3 dBm),因为我们在这里认为默认的满量程 ADC 范围为0dBm。 因此,在这里,使用外部放大器(旁路/使能)将-60dBm 至-3dBm 的输入范围转换为0dBm,内部 DSA 值为 ADC 输入提供恒定的默认满量程振幅0dBm。 所有 DDC 损耗也是内置补偿。 通过使用 AGC 机制、内部 DSA 的值和外部放大器状态,下图提供了为输入提供的实际射频输入,并补偿了所有外部、内部增益和损耗。  

对于以下给定的 DDC 输出幅值与频率间的关系图、我的理解是否正确? 请提供支持和指导。  

2)如果对上述情况是,那么我的输入动态范围非常高 ,当我的输入信号为低电平时,我可以使用具有旁路/使能控制的带 LNA 的外部固定低增益 LNA 来使用 AGC 机制。 但复杂的是,我的输入最大范围为4dBm,因此,由于固定增益 LNA,我的输入超出了。所以不能使用上述情形。  

因此、我必须使用可变增益放大器而不是固定增益放大器来覆盖整个输入范围(-36dBm 至4dBm)、从而转换为0dBm。 因此,如果我使用 GPIO 引脚的外部 AGC 控制,而不是使用内部 AGC 机制,那么是否可以补偿外部 VGA 增益,内部 DSA 控制,以获得 DDC 输出的实际振幅,如内部 AGC 机制?

请提供指导和支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    我正在就您的问题与我们的团队进行核实。 我们下周初再见。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    有更新吗? 期待您的积极反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

     

    数据表中包含的图形展示了当输入功率直接设置为达到-60dBFS 至-3dBFS 级别所需的水平时 ADC 的性能。  使用-60dBFS (-60dBm)至-3dBFS (-3dBm)的示例,这些图显示了输入功率级别直接设置为-60dBm 至-3dBm j 时的性能  

     

    使用可变增益放大器可以覆盖整个输入范围。 需要记住的一点是、您必须跟踪外部 VGA 增益和内部 DSA 设置、以计算 VGA 之前的功率级别。 这可以通过在 FFT 中找到输出电平、然后考虑 DSA 设置和 VGA 增益来实现。

     

    此致、

    David Chaparro