This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7071:选择与 AFE7071配合使用的去耦电容器

Guru**** 2981460 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7071, LMX2572LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1111048/afe7071-selecting-decoupling-capacitors-for-use-with-afe7071

器件型号:AFE7071
主题中讨论的其他器件: LMX2572LP

是否有任何文档可帮助选择与 AFE7071配合使用的去耦电容器?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMT82、

    我建议遵循所附的原理图。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../AFE707XEVM_2D00_SCH_5F00_D.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    您链接的原理图来自 AFE707x 开发 PCB。  在开发 PCB 上、每个电源引脚通常有3个去耦电容器。  电源引脚上的去耦电容器比我预期的要多。  例如、建议使用 LMX2572LP IC 为 AFE7071生成 LO 信号。  LMX2572LP 的数据表建议每个电源引脚使用1个电容器。  那么、为什么 AFE7071需要更多呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMT82、

    很抱歉、我不能在该板上工作。 在更详细地查看原理图后、我建议如下:

    对于每个 DVDD、CLKVDD、DACVDD、IOVDD、MODVDD、 和 FUSEVDD 引脚。 尽量将这些引脚放置在靠近引脚的位置。

    每个稳压器输出至少使用一个10uF 大容量电容和1uF 电容以及一个 EMI 滤波器、例如 Murata NFM31PC276B0J3。  

    此致、

    Jim