This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:关于与单个 ZCU102连接的多个 AFE7900EVM

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1109408/afe7900evm-regarding-multiple-afe7900evm-interfacing-with-single-zcu102

器件型号:AFE7900EVM

尊敬的支持团队:

由于采用 ZCU102的 AFE7900EVM 符合我们的要求,所以我的问题是,如果将来我们想将 ADC 同步通道的数量从4个增加到8个,是否可以使用与单个 ZCU102 FPGA 板连接的2个 AFE7900EVM 评估板, 这样、我们可以同时拥有8个射频 ADC 通道?  

因为8T8R 收发器的频率范围不适合我们。 我们需要使用 AFE7900EVM 确定方法。 请您提供指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    是的、可以将2个 AFE7900EVM 连接到 ZCU102并同时具有8个 ADC 通道。 这需要您更新 IP、以便 FPGA 能够支持2个 AFE。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的快速响应。  

    如果可能,您可以建议参考设计或任何应用手册/用户指南来将2个 AFE7900EVM 与单个 ZCU102连接吗? 这将对我们非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    我们目前没有一个与单个 ZCU102相连的2个 AFE 的参考设计。 我们有一个设计可用作2 AFE 设计的参考。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的,那么我们可以使用单个设计参考将2个 AFE 与单个 ZCU102连接。 只需确认,另一个 AFE7900EVM 将通过 ZCU102中提供的另一个 FMC 连接器进行连接,对吧? 为此,我们需要修改 IP 内核。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    可以、可以与两个 AFE7900EVM 连接。 如果您使用单个 EVM 参考设计作为起点、则可以修改 IP 以支持两个 EVM。

    此致、

    David Chaparro