This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:关于4个同步 ADC 通道 I、Q 输出到 ZCU102

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1109405/afe7900evm-regarding-the-4-simultaneous-adc-channel-i-q-output-to-zcu102

器件型号:AFE7900EVM

您好!

通过 JESD 接口将 AFE7900EVM 与 ZCU102评估板连接,我们计划同时使用所有4个 ADC 通道,因此每个通道(低采样率 I、Q)的输出为1) I0、Q0 2) I1、Q1 3) I2、Q2 4) I3、Q3 (所有4个通道输出) 将通过 JESD 接口同时提供给 FPGA,对吧? 因为我们需要同步4通道 ADC 输出来处理变速器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    是的、FPGA 将同时从所有4个 ADC 通道接收数据。 为了确保样片同时送达、您可以在 TI IP 中启用确定性延迟功能(有关此功能的更多信息、请参阅《TI204c IP 用户指南》)。

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回答。  

    正如我在《JESD 接口指南》(https://www.ti.com/lit/wp/sbaa517/sbaa517.pdf?ts=1655265779242&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F)中所介绍的、了解 JESD204B 和 JESD204C 之间的基本区别。 我了解的是 JESD204C 是具有高速通道速率的更高级版本。  

    由于我们的主要要求是将4个同步 ADC 通道与 FPGA 结合使用并同时接收同步采样数据、因此我们还可以使用另一个具有单个 ZU102的 AFE7900EVM 将同步4个通道增加到8个 ADC 通道。

    我们的主要要求是将每个 ADC 与最小可能采样率(1500 MSPS)和最大抽取率(48倍)配合使用,以便每个 ADC 的 I 和 Q 输出速率(31.25 MSPS)尽可能低。

    此外,对于同时到达 FPGA 的样本,8个通道的总 I、Q 速率为500MSPS,4个通道的总 I、Q 速率为250MSPS。  

    因此、JESD204B 和 JESD204C 都具有确定性延迟启用选项。 您能否建议哪种接口标准 JESD204B 或 JESD204C 更适合我们的上述要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maitry、

    对于低于12.5Gbps 的 SERDES 速率、我建议使用 JESD204B。

    此致、

    David Chaparro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的快速响应。