This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:AFE7950 JESD204C 链接问题

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1108827/afe7950-afe7950-jesd204c-link-up-issue

器件型号:AFE7950

你(们)好  

在19Gbps 初始配置期间、DAC 出现问题。 ADC 看起来工作正常,但 DAC 工作不正常。

初始化之后、有时会在 DAC JESD RX AB/CD 通道上显示错误。

rx_lane 缓冲区溢出的累积状态。

rx_lane 的累积状态 crc_error。

您能在这方面帮助我们吗?如何继续?

此致、

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    目前、我们关注的是 ADC 的 RX_lane 缓冲区溢出和 RX_lane CRC_ERROR 问题。

    由于 ADC 链路故障、它将影响 AFE7950初始化时间。

    此致、

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    由于您已通过电子邮件联系我们、我们正在讨论离线问题、因此我将关闭此帖子。  

    让我们继续离线讨论。  

    此致、

    Vijay