This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7422EVM:在 Mode4中看不到来自 AFE7422EVM ADC 的捕获

Guru**** 2951260 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7422, TSW14J57EVM, AFE7444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1107381/afe7422evm-cannot-see-the-capture-from-afe7422evm-adc-in-mode4

器件型号:AFE7422EVM
主题中讨论的其他器件:AFE7422、 TSW14J57EVM、 AFE7444

您好!

我的下一个问题是 AFE7422 EVM。

我正在尝试  将 AFE7422与  TSW14J57EVM 结合使用。 我已成功 通过视频3: 如何使用内部 PLL 在模式4中配置 AFE74xx DAC、现在我能够在频谱分析仪上的 DAC 输出端看到音调。

但是、当我继续尝试复制视频4中的操作(如何使用内部 PLL 在模式4中配置 AFE74xx ADC)时、我看不到从 ADC 捕获到的任何内容。 这就是我在按下"Capture"按钮后看到的内容:

正如启动视频中提到的、我尝试按下此按钮:

然后再次按下"Capture"、但它不起作用。

其他问题:

在启动视频中、我看到频谱分析仪连接到 J23 IOUTB:

但我看到 J22 IOUTA 上的输出音调-这是正常的吗?

在与此相关的过程中、我尝试将输入信号(来自我的射频信号源)连接到 A_IN1和 A_IN2、但未接收到任何捕获。

请帮助 您了解我们的错误行为。

此致、

尤金  

请帮助了解我的工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:  

    将输入射频信号连接到 B_IN1并将该控件切换为"通道3/8 "或"通道4/8"时、我可以看到一个信号:

    此外 、当 将输入射频信号连接到 D_IN1并将该控件切换为"通道7/8"或 "通道8/8"时、我可以看到一个信号:

    但是、当该控制设置为通道1/8、2/8、5/8和6/8时、我看不到任何内容。 为什么会这样呢?

    此致、

    尤金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eugene、  

    您在一半通道上看到数据的原因是 AFE7422是一款双通道器件、而 ini 文件也支持四通道 AFE7444。

    AFE7422将使 Rx 侧的 RxB 和 RxD 处于活动状态。 HSDC Pro 中的通道3/4和7/8对应于 RxB 和 RxD 的 I 和 Q 数据。 在 Tx 侧、您将看到 TxA 和 TxC 上的输出。

    此致、

    David Chaparro