This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2.4GHz 1Mbps 射频 IC TI 建议

Guru**** 2477625 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1107206/2-4ghz-1mbps-rf-ic-ti-recommendation

您好:

请提供  ISM 2.4-2.4835ghz 频带的射频芯片列表、1Mbps 空中数据速率且包含 GFSK。 谢谢你。

如果没有完全匹配的型号、请取消速度限制并给出一个列表。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    请参阅我找到的以下器件:

    https://www.ti.com/wireless-connectivity/other-wireless-technologies/products.html#p1507=2400-2483.5%20MHz 

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、谢谢。  只是澄清一下: 您是指我的请求找到开发套件(不再在生产中)、还是您回复了另一个"Jimmy "。

    Jim S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我不知道您要求查找开发套件的请求。 我的答案是对这篇文章的回应:  

    [引用 userid="486088" URL"~/support/rf-microwic-group/rf-microwic/f/rf-microwic-forum/1107206/2-4GHz-1mbps rf-ic-ti-recommendation"]请提供  ISM 2.4-2.4835ghz 频带、1Mbps 空气数据速率和包含引号的射频芯片列表[GFSK/]

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy 错误。  我的差。  我会关注您的主题、您的回复在我的"空白"部分中、涉及一些射频问题。  忽略。  谢谢你。