This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7071:将 LMX2572LP 用于 LO 和 AFE7071时采用低通滤波器

Guru**** 2797315 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP, AFE7071, LMX2572, AFE7070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1107145/afe7071-low-pass-filter-when-using-lmx2572lp-for-lo-with-afe7071

器件型号:AFE7071
主题中讨论的其他器件: LMX2572LPAFE7070LMX2572

在您的一些应用手册中、TI 建议使用 LMX2572LP 生成 AFE700/AFE7071的 LO 输入。  LMX2572LP 的输出或多或少是方波。  是否需要低通滤波器来消除谐波?  如果建议使用低通滤波器、则应抑制多大的高谐波以实现良好运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、需要使用谐波 LO 滤波器来保持良好的性能。  应用手册 AFE7070在 VHF 频段中优化运行 概述了使用带 LMX2572 LO 合成器的 AFE707x 的性能。  在该设计中 、LO 路径上使用了一个微型电路 MC-LPCN-180低通滤波器。  本应用手册讨论了 LO 谐波对正交调制器的影响: I/Q 调制器边带抑制的低谐波效应。  它主要是导致边带抑制问题的三阶谐波。  当 AFE7070 + LMX2572在 VHS 频段中运行时、我计划对 三阶 LO 谐波进行38dB 抑制、以减轻 LO 谐波的任何降级影响。

    -RJH