Other Parts Discussed in Thread: TSW14J57EVM, AFE7422, AFE7444, AFE7222
主题中讨论的其他器件: TSW14J57EVM、 AFE7422、 AFE7444、 AFE7222
您好!
我将 AFE7422EVM 与 TSW14J57EVM 配合使用。
为了启动电路板、我使用 了 TI AFE74xx 启动视频。
实际上、我只观看了第一和第二个视频、并在第三个视频中进行了堆叠: 如何使用内部 PLL 在模式4中配置 AFE74xx DAC
我们已成功将 AFE7422EVM 设置为 TX 模式4并创建了两个音调(如视频中所示)。

但我们无法设置 AFE7244EVM 以使其 LMK 锁定-当我们单击"设置模式"按钮将 AFE 设置为模式4时、它应使 LMK 锁定 LED 亮起、但这种情况并非如此。
实际上、AFE7422EVM 上的所有 LED 均关闭、D12 PWR 和 D11 USB PWR 除外。
默认情况下、所有跳线均已设置-正如在启动视频中所述。
我们已通过 J36上的示波器监控了 LMK SPI CLK -这里没有任何信号。 因此、FTDI 根本不会向 LMK SPI 发送任何单个时钟。
请帮助解决此问题。 我们拥有的电路板是全新的、我们甚至无法进行最简单 的启动测试。 帮助我们了解正在发生的情况?
我可以看到、这些问题仍然存在、并且不会再次出现。
此致、
Eugene Kim