This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:兼容性

Guru**** 2988510 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM, AFE7950EVM, AFE7900, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1105187/afe7900evm-compatibility

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7950EVM、 AFE7900、 AFE7950

您好!

你好。

客户 正在寻找 具有以下基本规格的直接射频采样收发器评估板。  

同步 ADC 通道:4个(四通道)

ADC 分辨率:14位

ADC 采样率:500MSPS

具有可编程 DDC 和抽取功能的 RF-ADC  

客户已找到2 个具有以下器件型号的合适评估板。

AFE7900EVM    AFE7950EVM  

他们计划将射频采样收发器评估板与 Xilinx Zynq 评估板配合使用。 因此、请您推荐与上述评估板兼容的合适 Xilinx 平台评估板。

此外、他没有找到任何详细的用户手册或用户指南、这些手册或指南可以提供有关评估板与 Xilinx 或任何其他 FPGA 平台板集成、HDL 设计参考、GUI 集成等的详细信息

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    AFE7900和 AFE7950通常使用3GSPS 采样率、然后我们抽取 以获得较低的数据速率、例如500MSPS。

    关于这两个器件、需要注意的一点是、如果客户对使用 X 频带感兴趣、则应使用 AFE7950。 如果客户不打算在 X 带内运行、则可以使用 AFE7900。

    关于 Xilinx 开发套件、我们有一个适用于 AFE79xxEVM + ZCU102、Zynq UltraScale+的参考设计。 客户可以从 AFE79xx 安全文件夹下载参考设计。

    要获取 AFE79xx 文档和 AFE79xx + ZCU102参考设计、请让客户使用以下链接请求访问 AFE79xx 安全文件夹: https://www.ti.com/product/AFE7900

    AFE79xx 安全文件夹还包含 AFE79xxEVM 的完整数据表和用户指南。

    此外、AFE79xx + ZCU102的参考设计 使用 TI JESD 快速设计 IP。 要使用该 IP、客户必须使用以下链接请求访问 TI204c IP 安全文件夹: https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP

    此致、

    David Chaparro