This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF3722:连接 TRF3722与 FPGA。

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF3722, DAC38J84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1105072/trf3722-interfacing-trf3722-with-fpga

器件型号:TRF3722
主题中讨论的其他器件: DAC38J84

我想将  TRF3722与 FPGA 连接、以发送数字数据进行调制。在订购 TRF3722之前、我想知道数据表中缺少相关规格。

内部 LO 的正交误差?

2. I/Q 输入的最大和最小电压值?

3. I/Q 输入的电流值?

4.能否将 FPGA 输出直接连接到 TRF3722 I/Q 输入?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    TRF3722通常需要与 DAC348x 系列或 DAC38j84系列等高性能 DAC 连接。 有关详细信息、请参阅以下应用手册

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua647

    您要查找的规格可在数据表中找到:

    正交误差列为 SBS 和载波馈通

    您可以通过 OP1dB 和增益以输入为基准计算 P1dB。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有得到第三和第四个问题的答案。

    我看到 DAC 用于与 TRF3722连接,但在我们的实验中,我们希望在没有 DAC 的情况下制造一个 PCB。

    我想在来自 FPGA 的 I/Q 输入端施加方波脉冲、这将导致一些不必要的结果、还是可以?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您无法直接连接到 FPGA。 请查看之前随附的应用手册以查看接口选项。 3号和4号的答案位于您必须学习的应用手册中。

    -Kang