This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要毫米波雷达传感器选择方面的帮助

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1126693/need-help-with-mmwave-radar-sensor-choice

主题中讨论的其他器件:IWR6843AOPEVM

大家好,我通过项目来检测和计数通过 帧目标的项目符号。 我正在寻找有关这方面的解决方案。 雷达传感器可以实现它。 正如我在数据表中看到的、采样率超过2MHz -这已经足够好了。   但 需要知道什么表面可以检测您的传感器。 我需要检测距离为2-5m 的金属表面25mm^2。 您能帮我选择 IC 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、这不是我们已经评估的用例、因此我们的建议将会相当有限、因为我们尚未进行任何可行性分析。 我可能建议您从 IWR6843ISKEVM 或 IWR6843AOPEVM 开始。 这些器件可在60GHz 频段中工作、我认为这通常适用于此类用例。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    阿尔茨