This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:我们能否将 DAC 输出设置为恒定值(如 DAC38RF80中所示)?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC38RF80, AFE7950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1126617/afe7950evm-can-we-set-dac-outputs-to-a-constant-value-as-in-dac38rf80

器件型号:AFE7950EVM
主题中讨论的其他器件:DAC38RF80AFE7950

您好!

我将 AFE9750-TRF1208-EVM 与 TSW14J56配合使用。

我想知道  是否可以将 DAC 配置为生成用于静态测试的恒定输出值?

这可以通过 SPIDAC_TEST1和 SPIDAC_TEST2寄存器使用 DAC38RF80来实现(见  https://www.ti.com/lit/gpn/dac38rf80上的105页)。 我已经查看过 AFE7950数据表、找不到类似的寄存器定义、但可能是伪装成其他东西?  

感谢你的帮助。

Khusro Saleem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khusro、

    这在 AFE7950上是可行的。 要启用恒定输出 、您必须将以下文件中的行添加到 Latte script.e2e.ti.com/.../ConstantOutput.txt 的末尾

    此致、

    David Chaparro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!