This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950EVM:如何在 Latte 中使用 Python 禁用两个 ADC_JESD 块?

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7950EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1127307/afe7950evm-how-to-disable-both-adc_jesd-blocks-using-python-in-latte

器件型号:AFE7950EVM

您好!

我正在使用 AFE7950EVM 运行静态测试、但没有 TSW14J56、方法是从 Latte 中的脚本 AFE79xx_repeater_Mode5.py 开始。 此特定脚本将系统配置为 JESD Rx > Tx 环回。

在本例中、我希望关闭或禁用 所有 JESD Rx 通道、只需从 DAC 发送一个恒定值即可。 我可以使用下面的代码片段执行后者。 但 Rx 通道仍处于启用状态、如何禁用它们、以便仅将 EVM 作为发送器启用?

提前感谢

Khusro Saleem

发送恒定 DAC I/Q 值的代码、由 David Chaparro 提供:

对于输入为[0、1]的 I:
  对于 j in [0、1]:
   AFE.JESD.DACJESD[i].dacJesdConstantTestPatternValue (1、j、0、16384、0)# enable、channelNum、BandArchival、Qval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Khusro、

    您 可以通过 在 脚本中的函数"AFE.deviceBringup()":之前添加以下行来禁用6个 ADC 通道

    sysParams.rxEnable =[假、假、假、假]

    sysParams.fbEnable =[错误、错误]

    此致、

    Vijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好。 非常感谢!