This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7900EVM:关于 ZCU102中 FAU7900EVM 的启动问题

Guru**** 2567795 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE7900EVM, AFE7900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1128038/afe7900evm-regarding-the-bring-up-issue-for-fae7900evm-with-zcu102

器件型号:AFE7900EVM
主题中讨论的其他器件: AFE7900

您好、支持团队、

我有 AFE7900EVM+ZCU102板、我按照随附的文字文档(TI204c-setup.docx)执行启动步骤、最多执行第4步、它的工作是准确的。 我们将根据给定 的文档获取正确的日志。 在 ZCU102中,我正在对位文件进行编程,并根据给定的指令设置调试探针。 在运行脚本(TI_IP_ConfigAfe.py)期间,当时我遇到芯片版本错误(我也附上了屏幕截图供您参考)。 此外,我还注意到,在 AFE7900EVM iGui 中,AFE7900部件号在下拉菜单中不可用。 (请查看 AFE 器件列表的屏幕截图)。 因此、当我通过 GUI 更改任何参数时、我会得到与芯片版本相同的错误。 供参考、我使用的是从安全文件夹(AFE79xxEVM_GUIv1p11p6_installer.exe)安装的 Latte GUI。 因此、请尽快研究这一问题、因为我们的进一步测试会延迟。 如果 GUI 不正确或 python 文件有一些错误?

  

   e2e.ti.com/.../TI_5F00_IP_5F00_ConfigAfe.txt

e2e.ti.com/.../TI204c_2D00_Setup.docx