This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7950:评估板 TSW14J58EVM 是否与 AFE7950搭配使用?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7950, TSW14J58EVM, TSW14J57EVM, AFE7950EVM, TI-JESD204-IP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1131781/afe7950-does-evaluation-board-tsw14j58evm-work-with-afe7950

器件型号:AFE7950
主题中讨论的其他器件: TSW14J58EVMTSW14J57EVMTI-JESD204-IP

您好,

我已向 AFE7950索取相关文档。 该示例显示了它与 TSW14J56配合使用。 但 TI 似乎已经停止了该产品。 AFE7950是否可与  TSW14J57或 TSW14J58配合使用?

同时、一些线程讨论了 TI JESD-IP 可以支持某些 Xilinx 器件。 是否有任何器件列表可供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AFE7950EVM 可与 TSW14J57EVM 配合使用、但不可与 TSW14J58EVM 配合使用(固件不支持此器件)。  

    有关我们 TI-JESD204-IP 支持的所有器件的列表、请访问 :https://www.ti.com/tool/TI-JESD204-IP 

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase,

    谢谢您的回复。

    我没有清楚地描述。 我的意思  是 Xilinx 器件可以支持 TI JESD-IP。 然后、我们可以选择使用 AFE7950进行开发的平台。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 IP 支持任何这些受支持的 FPGA 系列中的所有 Xilinx FPGA、包括开发套件。

    • XilinxRegisteredVirtex UltraScale 和 UltraScale+
    • Xilinx Kintex UltraScale 和 UltraScale+
    • Xilinx Zynq UltraScale+和 Zynq UltraScale+(Auto)
    • Xilinx Artix 7和 Artix 7 (Auto)
    • Xilinx Virtex 7.
    • Xilinx Kintex 7和 Kintex 7 (Auto)
    • Xilinx Zynq7000和 Zynq7000 (Auto)

    此致、Chase