This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7903:两个 Rx 频率和一个 Tx 频率的独立设置

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1132567/afe7903-independent-setting-of-two-rx-frequencys-and-one-tx-frequency

器件型号:AFE7903

您好!

是否可以相互设置 Tx 和 Rx 频率、以便我们可以在 2个不同的频率上传输并在 2 个不同的频率上接收

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    是的、可以单独设置 Tx 和 Rx 频率。 这可以通过将 NCO 设置为 AFE 启动中的必要频率来实现。 下图显示了将每个 Rx 通道设置为不同 NCO 频率的示例。  

    此致、

    David Chaparro