This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF2443:未使用的组件、AFE7522连接建议、VCO 滤波器参数

Guru**** 2664295 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE7225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1058582/trf2443-unused-components-afe7522-interfacing-recommendations-vco-filter-params

器件型号:TRF2443
主题中讨论的其他器件: AFE7225

有关以下几个主题的一些问题:

1) 1)我不需要 XPIC 功能、也不想添加 SAW 滤波器。 XPICOUT+/-和 IFOUT+/-引脚通常需要上拉电感器。 我可以将这些引脚保持断开状态、还是需要提供上拉电阻器?

2) 2) XPICIN+/-、IFIN+/-、XPICAGC 和 XPICBBCM 如何? 我可以将这些保持悬空吗?

3) 3)我使用 AFE7522作为我的 DAC/ADC。 您是否有任何连接建议? AFE7522 DAC 的合规电压(2.7V - 3.8V)不适合 TRF2443上的1.4V 共模、因此我计划使用1uF 电容器和 TXBB+/-之间的100欧姆电阻进行交流耦合。 我是否应该考虑更好的设置或值?

4) 4)如果可能、我希望简化 VCO 滤波器、以减少使用的器件数。 对于两个滤波器而言、9个独特部件非常重要。 是否有减少器件数的建议? 是否有更改滤波器带宽的指导原则、以便我尝试创建更少的器件数? (我假设更高的带宽会获得更快但更不准确的 VCO 锁定、还有其他注意事项吗?)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将需要调查这些问题、然后再继续。 我们没有称为 AFE7522的器件。 最接近的是 AFE7225。 这是您的意思吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是正确的-我指的是 AFE7225。 感谢您的关注!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike:

    不需要 XPIC 电路。  您可以通过 SPI 将该电路断电。    如果不使用、您可以将这些 XPI_OUT 引脚保持未连接状态。  如果电路断电、所有其他与 XPIC 相关的引脚可悬空。

    通过 IF 路径、您可以选择切换到外部锯。  即使您使用内部开关、仍需要通过 IFOUT 上的上拉电感器提供偏置。  IFIN 引脚可保持悬空。

    VCO 环路滤波器已经过优化、可实现最佳相位噪声。  一般而言、我不建议对其进行修改。  如果减少器件数量至关重要、您可以减少滤波器阶数并保持100kHz 环路带宽。  我希望这会使集成相位噪声略有降低。

    AFE7225 DAC 需要偏置电流阱。  我认为最好的方法是使用电阻器网络为 AFE 提供适当的偏置、并将电压转换为 TRF2443的共模。  查看此应用手册: 电流输出 DAC 的无源终端。  3.3V 灌电流 DAC 和~1.5V 调制器接口的情况与 您的情况最为相似。

    -RJH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RJ、

    感谢您的回答!

    几个问题:

    1. 我无法使用公共 PLL 计算器或 TI 环路滤波器计算器复制 EVM 或数据表中的 VCO 环路滤波器值。  您能给我指正确的方向吗?

      使用 TI 环路滤波器计算器(1.3)...

      对于 TX VCO 环路滤波器(2720MHz、100KHz BW):
      带宽:100kHz
      相补角:45度
      频率:20MHz
      Fout:2720MHz
      R:8.
      KVCO:45MHz/V
      ICP:1mA

      生成的计算结果甚至不接近于 EVM/数据表。
    2. IFOUT 上拉电阻是否需要电感器和电容器? 82nH 值是否有效、或者它是否可以替换为与混频器负载相同的68nH?

    3. 我计划通过变压器并使用 TRF2443的内部偏置来连接 TXBB 路径。 除了 TXBBB[iQ]+和-之间的100欧姆电阻外、是否还需要任何其他元件(例如、用于限制+到-之间电流的直流阻断电容器或串联电阻器)?  

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的内容。  -RJH

    1. 我无法使用公共 PLL 计算器或 TI 环路滤波器计算器复制 EVM 或数据表中的 VCO 环路滤波器值。  您能给我指正确的方向吗?

    RJH>>理解。  数据表中的值是凭经验推导出的、因此我建议保持与这是一种经实践检验的解决方案相同的值。  来自环路滤波器工具的其他解决方案和/或拓扑也可能相同。

    1. IFOUT 上拉电阻是否需要电感器和电容器? 82nH 值是否有效、或者它是否可以替换为与混频器负载相同的68nH?

    RJH>>是的、电源旁路需要0.01 μ F 电容器。  在 IF 运行频率下、选择82nH 作为合适的射频扼流圈。  修改此值是可以接受 的、但您可能会看到较低值时"阻气门效率"会略有降低。

    1. 我计划通过变压器并使用 TRF2443的内部偏置来连接 TXBB 路径。 除了 TXBBB[iQ]+和-之间的100欧姆电阻外、是否还需要任何其他元件(例如、用于限制+到-之间电流的直流阻断电容器或串联电阻器)?

    RJH>>是的、差分路径上需要交流阻断电容器。  您可能还需要在单端侧使用交流阻断电容器。 无需串联电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在#2上、我实际上是指15pF 电容器与82nH 的电容器并联、而不是去耦电容器。

    在#3上,我实际上是通过从 DAC 到无线电的变压器进行平衡->平衡,我认为那里没有必要使用交流阻断电容器,但如果我错了,请纠正我的问题。 如果 Balance->Balance 配置存在其他缺陷,我现在也很高兴听到这些缺陷。 :-)

    感谢您的所有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于#3、您可能需要查看变压器/平衡-非平衡变压器拓扑。 我们已经看到由于平衡-非平衡变压器设计的架构、两个初级侧实际上短路的情况。 此外、将直流电直接施加到平衡-非平衡变压器会影响磁性元件、因为可能存在直流电流并使 EM 场发生漂移。

    关于平衡-非平衡变压器/变压器讨论的一些一般想法。