This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF372017:TRF372017与 TRF371109互连

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF372017, TRF371109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1060363/trf372017-trf372017-interconnection-with-trf371109

器件型号:TRF372017
主题中讨论的其他器件: TRF371109

各位同事、

我的客户询问:

互连这些器件的最佳方式是什么  

- TRF372017 LO_OUT_N/P 引脚33/34

- TRF371109 LO_IN_N/P 引脚31/30

 才能实现 TRF371109的最佳不平衡性能? 是否有关于此类用例的应用手册?  

相关频段为 900MHz 至930MHz。

谢谢、Mikhail

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mikahil、

    TRF371109具有以下用于900MHz 范围的射频 LO 连接

    TRF372017具有以下宽带连接:

    默认情况下、它是 LO_OUT_P 和 LO_OUT_N 的差分输出  

     以下是客户需要考虑的一些方面:

    1.如果两个设备之间的连接短(即小于1英寸左右、经验法则)。 客户可以考虑从 TRF372017 LO_OUTP/N 到 TRF371109 LO_IN_P/N 的直接差分连接  

     TRF371109上的附加 LDB21897M005C-001不平衡变压器可直接旁路、并且可通过 LO_OUTP/N 以差分方式直接连接至 LO_INP/N

    TRF372017 -> LO_OUTP/N -> 差分100 Ω 路由 -> LO_INP/N -> TRF371109。

    2.如果两个器 件之间的连接时间较长、可能会出现很多角和匝数、从而在正负桥臂之间引入长度差、则我建议保持推荐的 TRF371109 LDB21897M005C-001平衡-非平衡变压器连接。  在 TRF372017 LO_OUTP/N 侧反向使用相同的 LDB21897M005C-001、因此长布线基于单端50欧姆。

    TRF372017 -> LO_OUTP/N -> LDB21897M005C-001平衡-非平衡变压器(用于差动到单端输出)-> 50 Ω 布线-> LDB21897M005C-001 (用于单端到差动输入)-> LO_INP/N -> TRF371109。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kang,  

    非常感谢您提供快速且相关的答案。  而是电路板上的第二种情况。 到目前为止、我们已设法使  LC 频带阻抗匹 配并达到性能和灵敏度、但在下一个电路板版本中、我们将尝试使用推荐的使用平衡-非平衡变压器的解决方案。  

    谢谢你。 Marek