This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF370417:单端 LO 驱动

Guru**** 2813605 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF370417, DAC3484, DAC5688, DAC3283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum/1133229/trf370417-single-end-lo-drive

器件型号:TRF370417
主题中讨论的其他器件: DAC3484DAC5688DAC3283

尊敬的 Sirs:

我们希望使用单端50欧姆信号来驱动 TRF370417 LO 端口。 由于 TRF370417 LO 端口是平衡端口、我们是否应使用平衡-非平衡变压器将单端 LO 传输到差分信号?

有两种平衡-非平衡变压器、传输类型和运输器类型、最适合我们的用途?

LO 信号平衡是否会影响 LO 泄漏性能?

谢谢!

Donald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    [引用 userid="141577" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum 1133229/trf370417-single-end-lo-drive"]由于 TRF370417 LO 端口是平衡端口,我们是否应该使用平衡-非平衡变压器将单端 LO 传输到差动信号?

    是的、建议这样做以抑制 LO 源的潜在偶次谐波。 这有助于降低 LO 泄漏(未校正)性能。

    [引用 userid="141577" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum 1133229/trf370417-单端-低驱动器"]有两种平衡-非平衡变压器、传输类型和运输器类型,最适合我们的用途?

    我们建议您检查平衡-非平衡变压器的频率范围、使其适合您的应用。 对于架构决策、我们需要向您推荐平衡-非平衡变压器制造商。

    -Kang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    感谢您的评论。

    1、本振范围为50MHz 至500MHz,如果范围为10MHz 至40MHz。

    2.您说过:降低 LO 泄漏(未校正)性能。 我们是否应该通过调整 I/Q 信号的振幅和相位来纠正 LO 泄漏? 还是应该调整 LOP/LON 的振幅/相位?

    3.对于平衡-非平衡变压器,我们有两种选择:

    MACOM 的 ETC1-13、它是传输类型:

    ETC1-1-13

    MINICIRCUITS 的 TC1-1T、它是变压器类型:

    TC1-1T

    哪一个最适合我们的目的?

    4.有人建议使用两个串联的 ETC1-1-13作为:

    您认为这符合我们的目的吗?

    谢谢!

    Donald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [引用 userid="141577" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum 1133229/trf370417-单端-低驱动器/4206039#4206039"]2. 您说过:降低 LO 泄漏(未校正)性能。 我们是否应该通过调整 I/Q 信号的振幅和相位来纠正 LO 泄漏? 或者、我们应该调整 LOP/LON 的振幅/相位吗?[/引述]

    连接 TRF370417的大多数 DAC 都具有 LO 调节功能。 请参阅 DAC5688、DAC3283和 DAC3484等示例

    如果没有平衡-非平衡变压器驱动 LO、则端口将是单端端口、并且无法抑制偶次谐波。 偶次谐波还将包括直流分量、这是额外的未校正 LO 泄漏源

    [引用 userid="141577" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum 1133229/trf370417-single-end-lo-drive/4206039#4206039"]

    3.对于平衡-非平衡变压器,我们有两种选择:

    MACOM 的 ETC1-13、它是传输类型:

    ETC1-1-13

    MINICIRCUITS 的 TC1-1T、它是变压器类型:

    TC1-1T

    [/报价]

    我认为 TC1-1T+具有比 ETC1-1更好的相位和振幅平衡性能。 我建议使用它。 同样、您必须对其进行评估并咨询平衡-非平衡变压器制造商。

    [引用 userid="141577" URL"~/support/rf-microwave-group/rf-microwave/f/rf-microwave-forum 1133229/trf370417-single-end-lo-drive/4206039#4206039"]

    4.有人建议使用两个串联的 ETC1-1-13作为:

    [/报价]

    我对这背后的推理不太确定。 我不能再作进一步的评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kang:

    非常感谢您的回答!

    Donald